集成架构
可伸缩. . . 多领域 . . . 信息集成
作为制造商、OEM厂商或者系统集成商,每天都会面临新的挑战。
如果您是:
- 制造商,在增加生产设备的灵活性、有效性以及减少操作成本的同时,您需要追求更高的资产回报。
- OEM设备厂商,在完成发货和改善客户支持的同时,您需要以更低的成本获得更高的业绩,并缩短产品进入市场时间
- 系统集成商,在向客户提供易于维护的高性能系统时,您还需要减少工程处理、开发和启动时间
所有这些挑战都必须在不断变化的竞争环境中得到解决。

罗克韦尔自动化集成架构TM系统可提高生产率,通过提供无与伦比的功能、灵活性和可缩放性,减少总成本支出。使用复杂的控制、网络、可视化和信息技术,集成架构为离散控制、运动控制、过程和批处理控制、驱动器控制和安全控制应用项目解决了大量的控制和信息处理问题。 集成架构还解决了工厂或企业业绩以及信息需求问题,包括质量和标准、生产管理和资产管理。由于重视第三方连接性、互操作性并采用开放的行业标准,集成架构可以与站点或企业的其他部分进行无缝的信息集成。
与传统架构不同,通过在整个工厂自动化应用 (大型或小型) 中使用单个控制架构,集成架构减少了总成本支出。采用这种方式,可以重复利用工程设计和经验,从而减少开发时间和成本,快速响应客户或市场需求,减少维护成本和停工期,还可以方便地从业务系统访问工厂和生产数据,以便更好地进行管理决策。
现在,很多公司对每种类型的生产领域使用不同的控制和信息系统。这种方法意味着系统集成较为困难,价格昂贵。更重要的是,这些不同的系统具有局限性,据此进行决策会影响决策的及时性、周全性,也会影响执行力。
生产部门和企业其他部门之间的实时信息交换,对于提高响应速度、提高生产率、减少成本和确保符合规章标准的商业决策非常重要。
与传统架构不同,集成架构为大量控制和信息领域提供全集成可缩放解决方案,使您可以自如地优化生产、更快地响应客户或市场需求,降低成本。集成架构可以为您提供竞争优势。
我们的客户认为罗克韦尔自动化的集成架构具有最佳价值。
提高灵活性
“可缩放系统易于升级。对于最终用户,它可靠、快速而且灵活,有助于他们在市场中竞争。对于客户,它是功能强大的解决方案,对于制造商,它可以节省大量时间,因此,任何使用者都可以实现双赢解决方案。” RA Jones & Co公司首席工程师Darren Elliott
减少开发时间
“任何时候,在线创建I/O标记都更为方便。我们不需要关闭系统就可以重新进行编程。使用标准工具、对象、图形和导入的位图,我们可以快速方便地配置监控画面。其他节省时间的优势包括:在PanelView应用程序中或PanelView应用程序之间的剪切/复制/粘贴功能,以及导入/导出标记。” PSB公司技术主管Leslie Lim
提高质量
“(罗克韦尔自动化的批处理解决方案)可利用集成架构,通过ISA S88标准来利用批处理迁移和标准化概念。这非常重要,因为我们过去也在为工程师寻求编程、解决疑难和维护系统的通用基础. . . . 通过提高批处理准确性,我们已能够在更大程度上节省费用。” Canbra食品公司控制系统协调员Rick Kurio